This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:I2S_CLK 和 I2S_DA 输入电容和阻抗?

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890874/ds90uh947-q1-i2s_clk-and-i2s_da-input-capacitance-and-impedance

器件型号:DS90UH947-Q1

你(们)好  

我是否可以知道 I2S_CLK 和 I2S_DA 引脚的输入电容和阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我将研究您的请求、并在本周内回复您。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    很抱歉耽误你的时间、我们仍在查看此请求、一旦我们有了号码、我们就会返回给你。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚具有大约2pF 的输入电容、并具有3mA 的开漏下拉电流。

    此致、

    蔡夏利