This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:DS90CF364A

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A, FLINK3V8BT-85, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882046/ds90cf364a-ds90cf364a

器件型号:DS90CF364A
主题中讨论的其他器件: FLINK3V8BT-85SN65LVDS822

大家好、

我的客户正在考虑在新设计中使用 DS90CF364A。

我需要某种用户手册来查看:

  •  配置选项
  • 仅使用2条 LVDS 线路作为输入的选项
  • LVDS 输入最小电压电平
  • LCD 应用示例的连接

他们打算在 Toshiba TC358774XBG (MIPI 至1.8V LVDS 输出桥接器)与 2英寸屏幕[MTF-TQ020SN1831-LB]之间使用此桥

您能否支持集成?

TI 是否有评估板? 我没有找到。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../MTF_2D00_TQ020SN1831_2D00_LB----Rev_2D00_A---20181114.pdf

e2e.ti.com/.../TC358775XBG_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_20200115.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    配置器件的所有相关信息都应在数据表中提供、网址 为:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf364a.pdf

    没有双通道 LVDS 等模式。 该部件遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准、该标准定义了3通道或4通道模式(18bpp 或24bpp)。 要连接到 LCD、请将 TXOUT0-17引脚与 LCD 上的 DB0-17引脚相匹配。 还最好与面板供应商确认哪些 DB 引脚与哪些 R/G/B 值相对应、因为我没有在面板规格中明确列出它。 通过这种方式、您还可以确认端到端使用了正确的颜色值映射  

    以下是 EVM 套件页面: ti.com/tool/FLINK3V8BT-85  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看 SN65LVDS822以了解使用双通道 LVDS 的选项(请参阅数据表的第21页)。