This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:信号完整性分析

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874667/sn65dp159-signal-integrity-analysis

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:SN75DP159

您好!

有关 SN65DP159的 SI 分析,请参阅 SN75DP159 IBIS-AMI 模型用户指南。 我没有找到以下引脚的说明和用途。

时间档阈值= 7、

趋稳 Tİme = 7、

EQ = 0、

HorL=0、

SLEW_CTL = 0、

TX_TERM_CTL = 0、

您能描述这个引脚吗?

当我更改这个引脚值时、我能看到什么?  

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议不要更改投票临界值和设置时间,而是保留原样。

    有关 EQ、请参阅 DP159数据表。

    HORL = 0低频为3G、HDMI1.4、而 HORL = 1高频为6G、HDMI2.0

    TX_TERM_CTL =低电平、无端接 HDMI1.4、中间值为150-300 (对于 HDMI1.4)、中间值为75-150 (对于 HDMI2.0)。

    请参阅 DP159数据表。

    最好扫描可在仿真器中获得最佳眼图的各种组合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。