This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:COL 引脚内部上拉/下拉

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880823/dp83822if-col-pin-internal-pull-up-pull-down

器件型号:DP83822IF

您好!

客户尝试移除 COL 引脚的上拉和下拉电阻器、并检查电压、因为他们有通信问题。

结果为低电平、因此它看起来在内部下拉。 数据表显示该引脚是内部上拉电阻器。

请让我们确认 COL 引脚在内部的正确状态。

此致、

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您使用的是 MII 还是 RMII 模式? 此外、您使用的是全双工还是半双工? 在 MII 全双工模式下、该引脚将始终为低电平。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    我认为当 DP83822在上电时读取自举设置时、COL 状态显示内部上拉/下拉状态。 因为将在复位状态时设置该模式。

    客户在加电和电压低时检查 COL 电压、以便我确认 COL 引脚的内部状态。

    客户在 FX 模式下使用。 客户删除了 COL 引脚的上拉和下拉电阻器、并可以访问 DP83822属性。

    从下图中可以看到、COL 引脚内部下拉电阻为9k Ω。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您在此引脚上使用了哪些自举电阻器?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    请让我们离线讨论这个问题。 我稍后会向您发送电子邮件。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    我已通过电子邮件回复、并将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请打开新主题帖。

    谢谢、

    Nikhil