This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:电源

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872811/tusb4041i-q1-power-supply

器件型号:TUSB4041I-Q1

在电路板原型设计中、我包含了 TUSB4041I-Q1、用于通过来自 NXP i.MX8 CPU 的单个 USB 端口提供多个 USB 端口。
问题是 CPU (运行 Linux)未检测到器件
检查器件电源、I 在1.1V 电源引脚上测量的电压大约为1.8V。

1.供应不好? 否、断开电源连接我发现直流/直流工作正常(1.1V 和3.3V)。
2.设备故障? 也许吧。 仅为3.3V 引脚供电时、我发现1.1V 器件电源引脚上的1.8V 电压不需要(未连接到其1.1V 直流直流输出)
3.器件接地垫未正确焊接? 也许吧。

问题是:
接地焊盘是否是唯一的接地器件?
是否有一个简单的电气测试来检查接地焊盘是否正确焊接?

谢谢

安东尼奥-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件只有焊盘接地。  不确定是否有测试用于检查焊盘连接。 但3.3V 和1.1V 的时序如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。
    有关时序的信息、请参阅 TI 数据表:

    "VDD33 (3.3V)和 VDD (1.1V)没有上电关系、除非 GRSTz 仅连接到接地的电容器。 μs、VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10 μ s。"
     
    但这不是我的情况(我上拉了 GRSTz 复位线)。

    安东尼奥-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 GRSTz 具有内部 PU、外部电容门槛在通电时保持低电平一段时间。 您可以获取波形吗?