This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:主侧是否重要?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882587/pca9306-does-the-master-side-matter

器件型号:PCA9306

我正在考虑在 主侧为3.3V、从侧为1.8V 的设计中使用 PCA9306DQER。  数据表显示、较低电压连接到 Vref1、这也是主器件侧。  在我的预期用途中、主侧将是更高的电压。  如果我将3.3V 的主侧连接到 vref2、将1.8V 的从侧连接到 vref1、是否会有任何问题?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    主器件/从器件命名对于该器件来说毫无意义-从其角度来看、两者都只是开漏驱动器。  重要的是不要让 VREF1超过 VREF2。  您的想法似乎没有问题。

    最大