This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:在重定时器模块中,信号 DP 信号还是 TMDS?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882368/sn65dp159-in-the-re-timer-block-is-the-signal-dp-signal-or-tmds

器件型号:SN65DP159

你(们)好  

在 重定时器模块中,信号是 DP 信号还是 TMDS?   

我们想知道在这个块上它是 DP 重定时器还是 TMDS 重定时器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入为 DP++、这是 TMDS 协议、但具有 DP 信令。

    谢谢

    David