This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:模拟环回

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874600/dp83822i-analog-loopback

器件型号:DP83822I

您好!

从文档"DP83822 IEEE 802.3u 合规性和调试"中可以看到、对于 DP83822I 的模拟回路测试、我需要在 RJ45连接器处使用两个端接电阻器。
此测试是否还测试磁性元件和插头连接? 我是否可以保证、如果此测试正常运行、则带磁性元件和连接器的一切都正常?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如文档所述、"模拟回路通常用于识别不正确的 MDI 终端和参考时钟违规问题。" 如果您看看"图2。 环回测试模式"您将看到路径、基本上是模拟环回测试 PHY 从 MAC 侧到 AFE 的路径。 如果模拟回路测试通过、但 PHY 存在问题、则可以将问题缩小到 MDI/磁性元件/连接器侧或参考时钟。

    谢谢、

    Vibhu