This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:输入到输出延迟

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882011/ds250df230-input-to-output-latency

器件型号:DS250DF230

大家好、

数据表显示 了"无交叉点;CDR 启用和锁定"条件下的 TD = 4.5UI + 175ps (典型值)。
 是否有 TD 的最大值数据?
是否可能出现 两次以上的情况(三次等)  最长的时间?  

它仅供参考、不是必需的保证。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    此参数尚未特性化。 在这种情况下、您会注意到如果是4.5UI + 175ps、则会出现延迟。 这是一个典型值。 对于最大值、我认为最好使用4.5UI + 175ps + 175ps*0.30 = 4.5UI + 228ps。 这一额外30%的百分比会导致器件之间的温度和电源差异。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的友好支持。 我知道。
    我想再问一个问题。
    数据表中还有 TD_V (输入到输出延迟的变化:±50ps 典型值)。

    1) 1) 我相信 TD_V 是 特定一个典型样本在 Ta=25℃时的变化。 我的理解是否正确?

    2) 2)您能否 告诉我仅供参考的 TD_V 的最大值?
        这也不是必需的保证。
     
    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1)。 您的理解是正确的。 对于典型值、通常使用一个或多个器件完成、但在典型条件(25摄氏度和标称电源)下完成。

    2)。 对于零件间和温度变化、我将添加+/-30%。

    此致、Nasser