This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:适当的寄存器设置

Guru**** 2532500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890899/ds110df410-appropriate-register-settings

器件型号:DS110DF410

尊敬的技术支持团队:

 

我一直在调试 DS110DF410的 CDR 未锁定问题。

 

问题:

1) 您能否共享11.0957Gbps 的相应设置?

根据基于8.4.4标准的模式、该过程如下所示。

我想知道、对于11.0957Gbps 等非基于标准的模式、每个步骤的寄存器设置都是正确的。

尤其是从0x60到0x63的寄存器(PPM 计数为 NPPM = 11.0957×1280 = 14202.496?) 和寄存器0x2F (表2)。

 

1.通过向寄存器0xff 写入适当的值来选择 DS110DF410所需的通道。

2、将寄存器0x36的位5:4设置为2'B11的值、如上所述、以启用25MHz 参考时钟。

3.向寄存器0x2F 和0x36写入正确的值。

4.如上所述,计算组0和组1的预期 PPM 计数值。

5、如上所述、将预期的 PPM 计数值写入寄存器0x60-0x63、同时设置这两个寄存器的位7

寄存器0x61和0x63。

6.将值0xff 设置到寄存器0x64中、以获得100-1400 PPM 的近似 PPM 计数容差。

7、通过设置然后清除寄存器0x0a 的位3:2来复位重定时器 CDR。

 

2) 如果我需要更改的寄存器多于1。) ,您能分享吗?

 

3) 如果 DS110DF410不适用于11.0957Gbps、您能否引入其他重定时器产品?

 

【连接】

光学信号⇒SFP⇒CDR⇒LSI

 

【问题】

如果光缆距离60公里以下、CDR 将锁定。 然而、超过60公里时、CDR 无法锁定。

 

通道寄存器0x02如下所示

 

锁定情况:0xDC

解锁大小写:重复值0x04和0x00

 

【当前 CDR 寄存器设置】

相关的 CDR 寄存器设置如下所示。

其他寄存器为默认设置。

 

■速率设置

通道寄存器             

 

0x2F:0xD4

0x60:0x7B

0x61:0xB7

0x62:0x7B

0x63:0xB7

0x64:0xFF

 

■CTLE 和 DFE 适配模式

通道寄存器             

0x31:0x60

 

■其他设置

通道寄存器

0x1E:0xE1

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    1. 您能否共享11.0957Gbps 的相应设置?
      • 0x60 = 0x7A
      • 0x61 = 0xB7
      • 0x62 = 0x7A
      • 0x63 = 0xB7
      • 0x64 = 0xFF
    2. 如果我需要更改的寄存器多于1。) ,您能分享吗?
      • CDR 速率配置不需要其他寄存器
    3. 如果 DS110DF410不适用于11.0957Gbps、您可以介绍其他重定时器产品
      • DS110DF410在重定时模式下完全支持11.0957Gbps。 数据表中的最大速率为11.3Gbps
    4. 关于客户设置的反馈
      • CDR 速率设置接近于我的设置。 对于0x60和0x62、客户应使用0x7A 而不是0x7B
      • 我建议改为通过设置0x31 = 0x40来使用调整模式2

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

    1. AAA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    感谢你的答复。

    ・ 对于11.0957Gbps、此0x2F 寄存器是否正确?

    0x2F:0xD4

    ・与 MODE3相比、Mode2有什么优势?

    我认为 MODE3需要等到 CTLE 锁定。 因此、如果 CTLE 因抖动而解锁、 DS110DF410不会执行下一步(DFE)。

    遗憾的是、CDR 不能通过 mode2 (0x31 = 0x40)锁定。

    ・已尝试绕过 CDR  

     旁路 CDR 时、LSI 同步输入串行数据的成帧器。  

     光学信号⇒SFP⇒DS110DF410 (旁路 CDR)⇒LSI

    ・尝试更改 VCO LPF DAC

      将寄存器0x1F 从 0x55更改为 0x57、并且寄存器0x09位6保持为0 (不变1)。

      然后 CDR 被锁定(0x02:0xDC)

      但是 LSI 引起了低位错误。

    根据数据表,此寄存器用于 PRBS。 锁定 CDR 是有效设置还是不推荐设置?

      随附的 txt 是所有寄存器设置。

      e2e.ti.com/.../register.txt

      

    ・RX 眼图  

      60公里时、在 RX 上连接眼图。

     眼部非常窄。 你怎么看? 是否可以通过 DS110DF410打开眼图?  

    e2e.ti.com/.../60km_5F00_RX_5F00_EYE.pptx

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    我在 上一帖子的上方添加了 register.txt 和60km_RX_EYE.pptx。

    可以检查一下吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的输入如下。

    • 与您共享的"RX_eye "相关、TI 重定时器适用于非常远距离的光学收发器应用。 您可以参考我在下面编写的每个链接的应用手册。 根据应用手册、DS110DF410可处理来自 SFP+光收发器电气输出的低眼高信号

    • 与重定时器 Rx 自适应模式相关、自适应模式2和自适应模式3均通过 CDR 锁定进行了 CTLE 自适应门控。 唯一的区别是、对于调整模式2、在调整模式3下、CDR 锁定后 CTLE 会进一步优化。在 CDR 锁定后、CTLE 不会进一步调整。 因此、我认为、为什么在调整模式2下看不到 CDR 锁定、而在调整模式3下观察 CDR 锁定没有任何意义
    • 您说 设置0x1F=0x57且0x09[6]= 0允许发生 CDR 锁定。 但是、当0x09[6]= 0时、0x1F[4:0]不应产生任何影响。 因此、该数据点也毫无意义
    • 我查看了寄存器值。 所观察到的重定时器眼图张开度值低于我们建议的最小阈值。 我建议进行以下实验
    • 尝试将重定时器设置为适应模式2 (0x31 = 0x40)、但通过设置0x2D[3]= 1手动覆盖 CTLE 升压设置。 启用此覆盖后、您可以通过通道寄存器0x03手动强制 CTLE 升压。 尝试通道寄存器0x03的值0x01、0x04和0x10
    • 尝试启用 CTLE 限制输出模式(EQ_LIMIT-EN) 以查看性能是否得到改善。 这是通过设置通道寄存器0x13[2]=1来完成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Q1)

    >我查看了寄存器值。 所观察到的重定时器眼图张开度值低于我们建议的最小阈值

    我想这是从0x27 (HEO)和0x28 (VEO)的值观察到的。

    您能告诉我 HEO 和 VEO 的建议值吗?

    如果该值低于建议值、是否很难锁定 CDR?

     

    Q2)

    DS110DF410具有4个 CDR、CH1用作 TX、CH2用作 RX。

    它在我的设计中具有以下配置。

     

    CH1 (TX): 成帧器⇒CDR (CH1)⇒SFP +

    CH2 (RX):  SFP +⇒CDR (CH2)⇒成帧器

     

    我昨天发送的转储数据是 Ch2数据。

     

    Ch1 (TX)侧的0x27 / 28值如下。

    0x27 HEO:0.828 UI

    0x28 VEO:422 mV

     

    这些值根据 SNLA323表21的公式计算得出。 阅读 HEO 和 VEO

     

    该值相对于标准值有多少裕度?

    μ■转储寄存器 文件

    e2e.ti.com/.../tx0_2800_ch_5F00_1_2900_.txt

    e2e.ti.com/.../rx0_2800_ch_5F00_2_2900_.txt

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我查看了寄存器值。 所观察到的重定时器眼图张开度值低于我们建议的最小阈值、我认为这是从0x27 (HEO)和0x28 (VEO)的值观察到的。 您能告诉我 HEO 和 VEO 的建议值吗? 如果该值低于建议值、是否很难锁定 CDR
    • 是的、0x27和0x28包含 HEO 和 VEO
    • TI 建议的最小阈值为 HEO 大于或等于0.4UI、VEO 大于或等于200mV
    • 正确、眼图张开性能不佳将影响 CDR 锁定性能
    • Ch1 (TX)侧的0x27 / 28值如下:0x27 HEO:0.828 UI 0x28 VEO:422mV。 该值相对于标准值有多少裕度
      • 这些眼图值非常好、并且与上述最小阈值有很大的裕度

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我计算了 RX 的 HEO 和 VEO。 这些值低于您所说的建议值"HEO 大于或等于0.4UI、VEO 大于或等于200mV"

         HEO_UI = ReG_0x27 / 64 = 0x10 / 64 = 0.25UI

            VEO_mV = Reg_0x28 * 3.125 = 3E * 3.125 = 193.75mV

    下面我将尝试您的两条建议。

    • 尝试将重定时器设置为适应模式2 (0x31 = 0x40)、但通过设置0x2D[3]= 1手动覆盖 CTLE 升压设置。 启用此覆盖后、您可以通过通道寄存器0x03手动强制 CTLE 升压。 尝试通道寄存器0x03的值0x01、0x04和0x10
    • 尝试启用 CTLE 限制输出模式(EQ_LIMIT-EN) 以查看性能是否得到改善。 这是通过设置通道寄存器0x13[2]=1来完成的
    • 尝试将重定时器设置为适应模式2 (0x31 = 0x40)、但通过设置0x2D[3]= 1手动覆盖 CTLE 升压设置。 启用此覆盖后、您可以通过通道寄存器0x03手动强制 CTLE 升压。 尝试通道寄存器0x03的值0x01、0x04和0x10
    • 尝试启用 CTLE 限制输出模式(EQ_LIMIT-EN) 以查看性能是否得到改善。 这是通过设置通道寄存器0x13[2]=1来完成的

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >TI 建议的最小阈值为 HEO 大于或等于0.4UI,VEO 大于或等于200mV

    眼图张开度的建议值在通过 DFE 后被识别为值。
    是否可以在 CTLE (CDR 输入端子)的前级教授眼图张开度的建议值?

    • 尝试将重定时器设置为适应模式2 (0x31 = 0x40)、但通过设置0x2D[3]= 1手动覆盖 CTLE 升压设置。 启用此覆盖后、您可以通过通道寄存器0x03手动强制 CTLE 升压。 尝试通道寄存器0x03的值0x01、0x04和0x10

        ⇒我尝试了但没有改进。

    • 尝试启用 CTLE 限制输出模式(EQ_LIMIT-EN) 以查看性能是否得到改善。 这是通过设置通道寄存器0x13[2]=1来完成的

        ⇒μ A

          Heo:改善0.1UI

          VEO:改善50~60mVp-p

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、我会推测有关重定时器通道可能会发生一些信号过度均衡问题。 有关过 EQ 情况、请参阅以下 TI 建议的程序。

    • 对于某些应用(例如 SFP+等端口侧)、主机 PCB 通道可能非常短。
    • ‐、主机或模块 Tx 驱动器默认情况下可能会实施大量的预加重。 这种情况会导致重定时器输入端出现超过‐μ s 的均衡信号
    • ‐均衡的输入过多可能会导致 CDR 锁定问题
    • 可将重定时器 CTLE 强制设置为最低升压设置、以提高超过‐Ω EQ 情况下的锁定性能
    • 此外、通过将 DFE 设置为通过抽头1施加衰减、可使用 DFE 来减轻超过‐EQ 的影响

    针对超过‐Ω EQ 场景的建议操作

    一 CTLE 配置

    寄存器   值   注释

    0x31   0x00     设置适应模式0

    0x2D   0x88     启用 EQ 覆盖

    0x03    0x00    设置 EQ = 00

    0x3A   0x00    设置 EQ = 00

    0x0A   0x1C    使 CDR 复位

    0x0A   0x10      释放 CDR 复位

    二 DFE 抽头1优化过程

    寄存器   值   注释

    0x1E   0xE1    启用 DFE

    0x12[7]  0           将 DFE 抽头1极性设置为0

    以优化 DFE 衰减设置

    寄存器      值      注释

    0x12[4:0] 0x020x1A  将 DFE 抽头1设置为所需的重量

    0x0A       0x1C        使 CDR 复位

    0x0A      0x10        释放 CDR 复位

    0x02[4]    读取 CDR 锁定状态

    0x27        读取 HEO

    0x28        读取 VEO

    注意建议在执行 CDR 复位和释放操作后等待~20ms


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在尝试您针对过度均衡的建议步骤。

    我稍后将对此提供反馈。

    顺便说一下,我想再次检查以下情况。

    >您说 设置0x1F=0x57且0x09[6]= 0允许发生 CDR 锁定。 但是,当0x09[6]= 0时,0x1F[4:0]不应>产生任何影响。 因此、该数据点也毫无意义

    ① μ A
    0x1F 的范围是0到31、默认值是0x55。
    如果以上是 VCO 控制电压、则相应速率8.5至11.3 [GBps]的分辨率为
    2.8 [Gbps]/31 = 0.09032、0x55变为8.5 [Gbps]+ 0x55 * 0.09032
    = 10.39677 [Gbps]。

    作为一种思考方式,上述承认是否有任何区别?


    ② μ A
    如果我在未设置 OV 位(0x09 [6])的情况下设置0x1F、
    PLL 操作是否会基于设定值开始?
    (无需转换至自由运行模式)


    ③ μ A
    在① μ s 的设置状态下、当转换到自由运行模式时、
    为了返回正常的 PLL 模式、应该执行什么类型的设置?


    ④ μ A
    当前设置状态是正常模式(PLL 模式)还是自由运行模式
    是否有要确定的寄存器?


    ⑤ μ A
    正如我们到目前为止开发的、我们的实际机器、即0x1F:0x50
    锁定按11.0957 [Gbps]速率执行、但0x1F:0x55 (默认设置)
    锁定时未完成。

    配置如下。

    成帧器(OTU2e)⇒CDR⇒SFP +⇒(SMF:80 [KM])
                 ⇒SFP +⇒CDR (失锁)⇒成帧器(OTU2e)


    您能给我们提供有关此类事件可能原因的任何想法吗?
    (基板的高频特性较差、传输线80 [km]导致的波长分散等)

    连接锁定确定/NG 的寄存器转储数据。


    ⑥ μ A
    在实际机器中、使用上述配置0x1F:0x50 (仅限 RX CDR)、
    执行锁定的速率为10.709 [Gbps]、
    即使在自由运行模式下也会锁定吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还不想讨论这些后续问题、因为我认为这些问题与手头的问题无关。 具体而言、只要通道寄存器0x60至0x63正确编程且输入信号特性在指定的器件容差范围内、TI DS110DF410重定时器设计可实现11.0957Gbps 或10.709Gbps 的 CDR 锁定。 客户无需手动对 VCO 控制电压(环路滤波器电压)或其他 PLL 参数进行编程。

    让我们等待采用我推荐的 EQ 设置的评估结果、看看 CDR 锁定性能是否得到改善。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    >让我们等待我推荐的 EQ 设置的评估结果,看看 CDR 锁定>性能是否得到改善。

    ⇒我已尝试 EQ 设置并 已锁定 CDR。 我有一些问题。

    ・如果是适配模式(寄存器0x1F:0x40或0x60),则不会自动将其应用于建议的 EQ 设置(OVER EQ)的 EQ 调整值。 为什么?

    ・HEO/VEO 建议值。 此值是否仅为 CDR 锁定的推荐值?

      是否为后一 LSI 的 BER 指定和包含此项?
    ( (HEO≧0.4 [UI]、VEO≧200 [mVp-p]保证 BER-12具有10GbE 速率等)

    ・目前、它似乎被锁定在低于建议值(HEO≧0.4 [UI]、VEO≧200 [mVp-p] g)、  

     是否可以提交 CDR 锁定所需的最低 HEO/VEO 值?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    • 如果是适配模式(寄存器0x1F:0x40或0x60),则它不会自动应用于推荐 EQ 设置(OVER EQ)的 EQ 调整值。 为什么?
    • 这些设置假设正在使用调整模式0。 如果您改为使用调整模式1或2、则需要在手动配置 CTLE 和 DFE 覆盖位的值之前启用它们
    • HEO/VEO 建议值。 此值是否仅为 CDR 锁定的推荐值?
    • CDR 锁定和无错误操作
    • 目前、它似乎被锁定到低于建议值(HEO≧0.4 [UI]、VEO≧200 [mVp-p] g)、 是否可以提交 CDR 锁定所需的最低 HEO / VEO 值?
      • HEO/VEO 锁定阈值 可由用户通过通道寄存器进行配置
      • 对于默认设置、VEO 锁定阈值为2。 由于 LSB 步长为 Veo 的4个计数、因此等于2*4*3.125mV = 25mV
      • 默认设置下、HEO 锁定阈值为2。 由于 LSB 步长为 HEO 的4个计数、这等于2*4*(1/64)UI = 0.125UI

    地址

    (十六进制)

    默认值(十六进制)

    模式

    EEPROM

    字段名称

    说明

    6A

    7.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH3

    在建立锁定之前满足的 VEO 阈值。 LSB 步长是 VEO 的4个计数。

    6.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH2

    5.

    1

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH1

    4.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH0

    3.

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH3

    在锁定建立之前达到的 HEO 阈值。 LSB 步长是 VEO 的4个计数。

    2.

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH2

    1

    1

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH1

    0

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH0