This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:与 DS280BR820的比较

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874411/ds280br810-comparison-with-ds280br820

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

您好!  

我从论坛上看到 、DS280BR810和 DS280BR820之间的主要区别在于、 820的耦合电容器和更好的均衡器增益。  

但是从数据表中可以看到820支持自动协商、而810不支持自动协商。 您能确认吗?  

此致、  

Mariam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariam、

    DS280BR810上的交流耦合电容器是最大的区别。  通过从输出差分对中移除电容器、可提高数据路径的带宽并提高均衡器增益。

    这两个器件都是线性的、 并且对来自系统 Tx 的 Tx FIR 信息透明。  这将允许在链路训练应用程序中使用任何一个。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    据我了解、以太网在建立链路自协商和链路协商时有2个不同的步骤。

    自协商、以建立链路的速度。 和训练序列、以便在商定速度后调整链路并对其进行优化。

    因此 DS280BR810和 DS280BR820对于自动协商和链路训练都是透明的?

    此致、  

    Mariam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    据我了解、以太网在建立链路自协商和链路协商时有2个不同的步骤。

    自协商、以建立链路的速度。 和训练序列、以便在商定速度后调整链路并对其进行优化。

    因此 DS280BR810 和 DS280BR820对于自动协商和链路训练都是透明的?

    此致、  

    Mariam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariam、

    是的、两个器件对链路协商都是线性和透明的。

    此致、

    Lee