This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:RxOUT 的开关特性

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900559/ds90cr286a-switching-characteristics-of-rxout

器件型号:DS90CR286A

大家好、

我对 RxOUT 的开关特性有疑问。

1) 1)客户在中使用 CLK = 27MHz 作为 RxCLK。 CLK = 27MHz 时、是否有任何可用于 rsrc 和 RHRC 的参考数据?

2) 2)正如我在下面的主题中所看到的、我认为您没有任何通道间输出偏斜的特性数据。

  CLK=27MHz 时、通道间的输出偏斜是否有任何可用的基准数据? 客户可以仅参考数据或设计估计值、无需保证。   

http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/581720

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有可用于27MHz CLK 或输出数据偏斜的参考数据。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的回答。 我知道您在27MHz 时没有任何参考数据。

    如果您在接近 CLK=27MHz 的条件下有任何数据、如果您可以与我共享、我会接收数据。

    数据表仅显示 CLK = 66MHz 数据。 客户应如何估算66MHz 其他条件下的开关特性(rsrc、rHRC)?  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    对此是否有任何反馈?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    可以回答我的问题吗? 我的客户正在等待回答。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、数据表中没有40MHz 和66MHz 以外的数据。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    明白。 我们可以通过内部电子邮件对此进行讨论吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、请给我发送一封电子邮件。