This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:用于双 LVDS 显示的 HDMI 转 LVDS 接口

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387, TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872778/tfp401a-hdmi-to-lvds-interface-for-dual-lvds-display

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:DS90C387TFP401

您好!

提前感谢。

我设计了一个 HDMI 转 LVDS 接口来驱动19英寸双 LVDS 屏幕"G190ETN0"、如下所示:

但是、即使 RGB 映射正确、显示的输出也会出现问题、如下所示:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原理图  

    e2e.ti.com/.../7026.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    您已将 TFP401A 配置为下降沿数据选通、而 DS90C387配置为上升沿数据选通。 您能否尝试将 DS90C387上的 R_FB 引脚接地?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    感谢您的支持。

    实际上、我根据建议尝试连接 R_FB、但问题未得到解决。

    我们确信、TFP401上的奇数/偶数通道正确连接到 DS90C387上的奇数/偶数通道。最后、通过在 LCD 面板"G190ETN0"电缆侧将奇数通道与偶数通道进行交换、 它 将正常工作。  

     PC 主板上的原始电缆工作正常。 是否可以在这些芯片上交换奇数/偶数命名约定?

    是否有任何配置位/输入引脚或芯片版本可以交换奇数/偶数通道?

    此致

    Shadie2e.ti.com/.../G190ETN01.6_5F00_pinout.pdf

    Shadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    很抱歉耽误你的时间。 奇数/偶数命名约定不会在这些芯片中的任何一个上交换、并且没有配置位、输入引脚或芯片版本可以交换奇数/偶数通道。 可能是奇数/偶数命名约定实际上已在您使用的面板上交换。

    此致、

    I.K.