This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:是否可以将 TUSB544用作 DSI 端口上的均衡器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882376/tusb544-could-tusb544-be-used-as-an-equalizer-on-dsi-port

器件型号:TUSB544

大家好、

TUSB544是否可用作 DSI 端口上的均衡器? 是否需要添加任何外部组件?

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TUSB544不适用于 DSI 端口。 TUSB544有其他特定于 USB 的选项、会禁止此类应用中的正常运行。