This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:ESD 信息

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882328/sn65cml100-esd-information

器件型号:SN65CML100

大家好、我们希望确认此器件的 ESD 信息。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HBM (A、B、Y 和 GND 引脚)为5.0kV

    HBM 为2.0kV (所有其他引脚)

    针对 CDM (所有引脚)的1.5kV 电压