This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:帮助检查 RGB 输出问题。

Guru**** 2590060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882322/ds90cf384-help-to-check-rgb-output-issues

器件型号:DS90CF384

您好!
我想知道 DS90CF384低位为什么没有输出?

输入=> LVDS VESA 8位

2.输出=>低位无数据(R0、R1)(G0、G1)(B0、B1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan wen、关于"无输出"、输出是否始终为低电平?

    如果是、您能否检查:

    1.视频输入是什么? 是 RGB666还是 RGB888?

    请在 d/s 的第10页中检查并行数据输出映射是否正确(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf384.pdf)