This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:1.8V 低压高速四路差分线路驱动器

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874658/am26lv31e-ep-1-8v-low-voltage-high-speed-quadruple-differential-line-drivers

器件型号:AM26LV31E-EP
主题中讨论的其他器件:AM26LV31SN65HVD01

您是否具有支持1.8V I/O 的"AM26LV31"等效器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    很遗憾、我们没有这样的器件。  SN65HVD01中有一个支持1.8V IO 的单收发器;您可以在四通道应用中使用其中的四个器件。  此外、另一种解决方案是将 AM26LV31与3.3V/1.8V 电平转换器简单配对。

    此致、
    最大