This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:连接 DP83869EVM 与 MSP-EXP430F5529LP

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891293/dp83869evm-interfacing-dp83869evm-to-msp-exp430f5529lp

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

大家好、

需要您对我们客户的问题提供专业知识。

如何将 DP83869EVM 连接到 MSP-EXP430F5529LP Launchpad? 我看到这两个器件可以协同工作的一些资源。

2.我们是否还可以在 LaunchPad 上以 IP 地址为基础与 ADC 通道进行通信? 如所示、我们是否可以使用分配给特定信道的 IP 地址从特定信道请求数据?

我们的客户有兴趣将 FSP 模块连接到 DP83869EVM。 一个示例是 Cisco 提供的模块,它使用两种波长通过一根电缆进行传输和接收。 这是可能的吗?  

Cisco 2通道1000BASE-BX 光纤 SFP: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/gigabit-ethernet-gbic-sfp-modules/datasheet-c78-366584.html#2Channel1000BASEBX10Dforsinglefiberbidirectionalapplications 

非常感谢您的帮助。


此致、

Jejomar





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP4330F5529LP 是一款用于仿真 MDIO/MDC 接口以对以太网 PHY 进行编程的工具。 要进行数据传输、您需要处理器/MCU 上的 MAC 支持

    2.光学收发器可连接到 PHY 的 MDI 侧。 对于 MAC 接口、您需要具有 MAC 支持的 MCU 来将 数据从应用传输并接收到 PHY。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我是有问题的客户。 我仍然是一名学生、因此大部分内容对我来说都是新手。 根据我的理解、在所选的以太网 PHY 和 Launchpad 之间根本无法进行消息数据传输、因为 launchpad 中的 MCU 不支持 MAC。 我理解得对吗?

    我之所以选择这种特定的以太网 PHY、是因为我希望通过光纤电缆从主机与 launchpad 进行通信。 这种通信不需要基于 IP、因为我可以使用 I2C 与连接到 Launchpad 的传感器进行基于 Adessed 的通信。

    如果没有通信/数据传输、尽管这对我来说是不可行的。

    如果是这种情况、您可以建议我使用支持 MAC 的 LaunchPad、该 LaunchPad 可以与 DP83869EVM 配合使用吗?

    因为我使用光纤布线来证明我的概念。

    此致、

    乔治。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 是的、MCU 不能用于数据传输。

    2.以太网 PHY 始终必须与具有 MAC 的 MCU 连接才能执行数据传输。 对于基于 I2C 的通信、您可以考虑使用其他 TI MCU。

    DP83869EVM 不打算通过 MAC 连接到 MCU、因为这些是高速125MHZ 线路、您必须通过 PCB 布线才能使其正常工作。

    此致、
    GET