This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:断电时 IDLE 信号输入

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874446/sn65lvds104-idle-signal-in-input-while-power-off

器件型号:SN65LVDS104

您好!

尽管这显然不是最佳做法、但您是否会看到在芯片处于未通电状态时、空闲/非变化输入(IN+保持高电平、而 IN-保持低电平)是否存在任何主要问题? 这种情况可能无法避免、我们想知道芯片是否会受到任何重大损坏、或者是否可以、因为电流会流过100欧姆 Rt 而不会流入芯片本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    只要输入处于数据表中列出的最大规格范围内、这应该是可以接受的。

    此致、

    I.K.