This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:1MHz I2C 缓冲器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892826/tca9617b-i2c-buffer-for-1mhz

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9617A

大家好、  

客户正在寻找可支持1MHz 频率的 I2C 缓冲器。 我在 TI.com 中查看了可用器件、 TCA9617B 和 TCA9617A 看起来可以支持带宽。 它是否是向客户推广 I2C 缓冲器的正确器件(无需电平位移)? TCA9617A 和 TCA0617B 之间有何差异? 或者您是否有其他推荐器件? 请注意。  

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    TCA9617A 和 TCA9617B 都是提升1MHz I2C 缓冲机会的正确器件。

    " TCA9617A 和 TCA0617B 有何区别?"

    版本的条件是 VccA 必须始终小于或等于 VccB、其中包括上电序列。 如果 VccA 在 VccB 之前上电、器件将通过 ESD 单元对 VccB 进行反向偏置。 不过、器件应在两侧上电序列发生后正常运行。

    B 版本修正了这一要求、使任一端都可以按任何顺序加电。

    "您有其他推荐器件吗?"

    这些是我们唯一的1MHz 缓冲器。

    为了验证、Vcc 电平是多少?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、感谢您的解释。 两侧的 Vcc 电平将为3.3V。 如有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    TCA9617B 应适用于您的应用。

    -Bobby