This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:在下拉和上拉情况下、LED#39;s 引脚上的自举设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881547/dp83849i-strap-setting-at-led-s-pins-in-case-of-pull-down-and-pull-up

器件型号:DP83849I

大家好

如果我们问 DP83849I、您会介意吗?

客户希望了解 在 下拉和上拉情况下 LED 引脚的自举设置。
然后、他们希望从每个引脚获取这些 LED 的数据。
我们 假设 它是附件文件。

e2e.ti.com/.../20200219_5F00_DP83849.pdf


正确吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    我已附上您可能参考的 LED 灯带连接示例。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil San

    非常感谢您的回复。

    我们希望使用将每个 LED 引脚信号输入到 CPU、
    您展示的是仅使用 LED 的情况、它不包括 获取 LED 到 CPU 的引脚信号。



    1、将 LED 的引脚信号输入到 CPU
    我们 使用每个 LED 和自举设置

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    您可以按如下方式向 CPU 发送 LED 信号:

    谢谢、

    Nikhil