This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A 原理图是否正确?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880483/tusb2077a-is-tusb2077a-schematic-correct

器件型号:TUSB2077A

您好!  

我正在设计具有 TUSB2077A USB 集线器控制器的7端口 USB 集线器、

有谁可以帮助您检查它? 非常感谢!

BR、

文森特。  

e2e.ti.com/.../6574.USB-Hub.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在查看原理图、并将很快提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特;

      这里有几个问题:

    1:对于晶体、您需要同时连接引脚44和45。

    2:对于 BUSPWR、您需要将高电平拉至3.3V、而不是5V

    3: 您似乎设计了一个成组自供电系统、从哪里可以获得 Vcc5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    非常感谢、我想使用48MHz 振荡器,需要注意的是?

    此集线器控制器是板载器件之一、载板具有5V 电源、

    除上述问题外,原理图中是否有任何错误?

    BR、

    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用48Mhz 振荡器很好。

    对于电源、您将 DVcc3.3用于器件电源、而 DVcc3.3来自 Vcc3.3。 某些引脚上拉至 Vcc3.3、可能会出现电源序列问题。 所有这些控制引脚都需要上拉 DVcc3.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briam、

    非常感谢、我将修改我的电路。

    BR、

    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢