This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:请帮助检查 TUSB1002A 的传导问题

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892721/tusb1002a-please-help-to-check-conduction-questions-for-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

您好、TI 支持团队

使用仪器(PNA 网络分析)测量从 CPU (SSTXP)到器件端(引脚9)的布线损耗。

我们发现了如果迹线上没有 USB3.1信号、则它在 A 和 B 之间看起来是开路的

因此,我们无法测量从 CPU (SSTXP)到设备端(引脚9)之间的迹线损耗。

如上所述、我们使用万用表测量 A 和 B、以检查传导是否正常。

  1. 有来自 CPU 的 USB3.1信号、然后万用表可以测量 A 和 B 之间的传导正常
  2. 如果拆下 CPU、则万用表测量 A 和 B 之间的导通为 NG

如何解释这种情况?

您可以检查附件以了解详细信息

谢谢

e2e.ti.com/.../TUSB1002-conduction-check.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 引脚悬空: 启用 USB3.2 x1双通道操作(TUSB1002A 正常模式)

    我们还使用 TUSB1002A_EVM 来检查此状态、它是相同的条件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 引脚需要接地。 设置非常复杂。 请接受我的友谊请求。