请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好、TI 支持团队
使用仪器(PNA 网络分析)测量从 CPU (SSTXP)到器件端(引脚9)的布线损耗。
我们发现了如果迹线上没有 USB3.1信号、则它在 A 和 B 之间看起来是开路的
因此,我们无法测量从 CPU (SSTXP)到设备端(引脚9)之间的迹线损耗。
如上所述、我们使用万用表测量 A 和 B、以检查传导是否正常。
- 有来自 CPU 的 USB3.1信号、然后万用表可以测量 A 和 B 之间的传导正常
- 如果拆下 CPU、则万用表测量 A 和 B 之间的导通为 NG
如何解释这种情况?
您可以检查附件以了解详细信息
谢谢