This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:链路 LED 改变极性

Guru**** 2931440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872874/dp83630-link-led-changing-polarity

器件型号:DP83630

大家好、

我的客户正在调查为什么 LED 链路功能似乎改变了极性、尽管我没有看到这种配置寄存器功能、因此我需要您的帮助来揭示根本原因。

我们可以脱机吗?

M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能是 LED_LINK 的 I/O 配置。 您是否参考了 LEDCR"LED 直接控制寄存器"的第10.2.5节?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    是的、我们已经查看过该寄存器、但在那里它可以禁用 LED-LINK 或将其设置为固定值。 客户声称极性变化、因此我认为我需要您提供更多深入的支持、包括向您发送敏感信息。

    ——我可以直接与我联系,与我进一步讨论吗?

    谢谢。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们进行直接联系之前、您的客户是否认为它在将其设置为预期输入或输出后改变了极性?

    谢谢、

    Cecilia