This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:配置

Guru**** 2778155 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889062/tusb8041-configurations-wirte

器件型号:TUSB8041

您好:团队

如何编写

  • VID 和 PID
  • 端口自定义
  • 制造商和产品字符串(OTP ROM 不支持)
  • 序列号(OTP ROM 不支持)

OTP 或 eerrom 中

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8041 VID/PID、端口设置、字符串和序列号可通过 EEPROM 或 SMBus 主机控制器进行配置。

    有关 EEPROM 配置文件的示例以及寄存器设置的更多信息、请参阅:http://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf

    本文档是为最新一代集线器编写的、但大部分内容都适用于 TUSB8041。  有关确切的寄存器映射、请查看 TUSB8041数据表。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN:

    是否可以通过计算机设置 tusb8041 vid/PID、端口设置、字符串和序列号?  如果是、请提供相应的工具和说明文档

    TUSB8041 VID/PID、端口设置、字符串和序列号可通过 EEPROM 或 SMBus 主机控制器进行配置。

    如何设置? 是否有相应的文档?

    谢谢

    Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的设计已安装 EEPROM。  我可以提供 EEPROM 编程工具。  请接受我的朋友的请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN:

    已添加、请发送给我  

    无论 TUSB8041 OTP ROM 也可以由该工具还是其他工具写入、请提供

    谢谢

    Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已发送 EEPROM 编程工具。  接下来、我还将发送电子保险丝编程工具(OTP ROM)、请注意这是真正的 OTP、因此所做的任何设置都不能更改。

    此致、

    JMMN