This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:SGMII 功能

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900036/tlk1221-sgmii-capability

器件型号:TLK1221

大家好、

TLK1221是否支持 SGMII? 目标是建立 RGMII 或 TBI 至 SGMII 桥接器。 您有其他建议吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK1221不执行任何特定于 SGMII 的 PCS 功能、也不输出 SGMII 高速恢复时钟。 如果正在执行无时钟的 SGMII、则如果通过 SGMII 高速数据、TLK 应能够满足其高速接口要求。 请参阅以下链接中的 E2E 帖子。

    e2e.ti.com/.../153347

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们是否有一个将 TLK1221显示为 SGMII 接口的应用示例或有关如何实现该接口的任何指导?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    不、很遗憾、我们没有特定于 SGMII 的应用示例。 主机应配置并提供1.25Gbps 以太网的时钟和数据信号。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师