This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:温度范围

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872702/tps65988-temperature-range

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987

该器件(和单端口°°TPS65987)的额定电流似乎仅低至-10 μ A、这对于我的应用而言还不够低(需要-40 μ A)。

是否有计划在未来发布该器件的汽车温度范围或以其他方式扩展温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    对于这两个器件、没有计划发布具有扩展温度范围的器件版本。 另一个团队正在计划发布专注于汽车的 PD 控制器、但我无法自信地说该器件何时可用。 对于 TPS65988会有所帮助的应用、您特别需要什么? 您可能能够指向其他器件的方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们正在寻找 DFP Type C 和 Type A 充电插座。 我们希望 PD3.0和 BC1.2更大限度地扩大我们可以供电/充电的产品范围。

    此致


    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我们有一个新的 PD3.0和 BC1.2器件正在开发中、该器件的目标是在2021年实现 RTM。

    请稍等。

    此致、

    菲飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Feifei、

    感谢您的响应和提供信息。 2021年 RTM 离需求太远、因此我们需要调查其他供应商。

    此致

    David。