This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:Vth 和 VTL 规范

Guru**** 2503335 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898333/ds25br110-specification-for-vth-and-vtl

器件型号:DS25BR110

您好!

我的客户对 Vth 和 VTL 有疑问。 数据表显示如下:

什么类型的条件是+/- 100mV 的原因验证? 例如高温条件? 高/低电压条件?

2.客户确认 DS25BR110可以检测4种信号。 但随附文档中的哪个信号可以支持器件、哪个信号不能支持器件?

e2e.ti.com/.../LVDS_5F00_CLK_5F00_DATA_5F00_signal.pptx

3.如果环境温度 为10~40°C、差分输入范围是否较小而不是+/-100mV?

4.是否有特定的公德线来检测 Rin (输入端接电阻器)?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是输入 VCM 极高或极低。

    不支持 LVDS_DATA 信号"C"和"D"。  

    很可能始终支持 LVDS_CLK 波形"C"和"D"。

    3、如果输入共模电压为1.2V 或接近1.2V、是的、输入差分范围会很小。

    我们通常只使用欧姆计测量它。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢您的支持。

    对于3、用户希望将差分输入范围设置为+/- 100mV 至+/-75mV 和+/- 50mV。 用户应将+/-75mV 和+/-50mV 设置多少公共电压?

    对于4、您能告诉我 Rin 的建议最大值和最小值吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    共模输入为1.2V 时的接收器灵敏度对于这些信号非常适用。

    最小值和最大值约为80 - 120欧姆

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的支持。 您能否详细了解下表中的共模输入?

    当前规格:
    差分:+/-100mV
    VCM 输入:0.05V ~ VCC-0.05V  

    附加要求1.
    差分:+/-50mV
    VCM 输入:?V ~?V  

    附加要求2.
    差分:+/-75mV
    VCM 输入:?V ~?V  

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    来自器件特征评定的数据显示了更好的 VTH 性能。

    这是我找到的数据。

     拆分     N       平均    中位     Sigma       最小值         -    6 Sigma %FAIL  +6 Sigma

    Vth_N0/被分组为:Vth_N0 (mV)
               6456   -2.1676        -2     5.4311       -32          18     -34.754  0.00    30.419  0.00

    平均值为-2.1676mV、VCM 上的最小值为-32mV、最大值为+18mV

    Vth_P0/已分组至:Vth_P0 (mV)
              6456  -0.0607 3.2e-11    5.4835       -20          34     -32.962   0.00     32.84    0.02

    平均值为-0.06mV、VCM 上的最小值为-20mV、最大值为+34mV

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您的答案是"1. 主要原因是处于极高或极低的输入 VCM 条件下"、用于验证差分输入阈值。 客户希望了解75mV 和50mV 情况下的 VCMR   

    您能否为我提供支持、以便从您的数据中获取客户所需的信息? 因为我找不到75mV 和50mV 的条件。

    数据表显示如下:  

    我想知道差分输入= 75mV 和50mV 而不是100mV 时的 VCMR 条件。

    附加要求1.
    差分:+/-50mV
    VCM 输入:?V ~ 18mV?

    附加要求2.
    差分:+/-75mV
    VCM 输入:  ?V ~ 34mV?  

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    以下是支持 VTH 和 VTL 数据表规格的数据摘要。

     

    VT 测量值: - 32mV 至 +34mV (在0.05V 至 VDD-0.05V 的整个 VCM 范围内)

    数据表明、可以实现更低的+/- 50mV 或+/- 75mV 输入差分电平、但在最坏情况下测量的阈值与输入信号振幅之间的裕度较小。  随着输入振幅电平接近器件阈值电平、这可能会导致一些交流性能下降。

    此致、

    Lee