This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:SN65HVD62应用电路晶体

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882202/sn65hvd63-sn65hvd62-application-circuit-crystal

器件型号:SN65HVD63

我们希望 将 SN65HVD63与具有 40pF 负载电容的8.704MHz 晶体搭配使用、这与评估板上具有12pF 负载电容的晶体不同。 您是否有任何建议用于40pF 负载电容晶体的电容值。 请告诉我。

谢谢、

瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞典

    只要以正确的频率振荡、带有40pF 负载电容的晶振也应该工作。  典型应用(第17页) 中的示例值在数据表中为40pF。

    BTW、您可以在 此处找到有关晶体(如寄生)的详细讨论。

    www.ti.com/.../swra495g.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在典型应用电路中、您是将40pF 指晶体的负载电容还是从 XTAL1/XTAL2到 GND 的电容值?

    对于  40pF 负载电容晶体、XTAL1/XTAL2到 GND 之间是否可以使用39pF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我很抱歉造成混淆。 我的观点是应用手册中的 C LOAD (CL=39pF/2)大于12pF、而不考虑 杂散电容器。 39pF 可用于40pF 负载晶体、具体取决于您可以容忍的 ppm 偏移量。

    此致、

    Hao