This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:不适用于壁式充电器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874172/tusb320-not-working-with-wall-charger

器件型号:TUSB320

大家好、我在我们的产品中实现了用于 Type-C 充电器检测的 TUSB320。 我们充当灌电流、但我也尝试充当 DRP。 我可以在高电流和中等电流模式下正确检测笔记本电脑上的端口、以及常规 USB 端口。

但是,在使用电话充电器(即 https://store.google.com/au/product/usb_c_18w_power_adapter_2)时 ,我无法检测到充电器甚至已连接。 当我测量电压时、VBus 为低电平、一条 CC 线路为低电平、另一条大约为2.5V。

是否有任何可能导致或解决此类问题的配置步骤? 我看不到会导致此问题的任何配置选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    当电缆翻转时、您是否在另一个 CC 引脚上获得相同的电压? 当 TUSB320配置为 UFP 时、它仅在 CC 线路上呈现 Rd 端接。 根据 Type-C 规范和 TUSB320数据表、有源 CC 线路上的最大电压应为~2.04V。 可能是该充电器在 CC 线路上具有非常强大的电流源、可生成此高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当翻转时、我在另一个 CC 线路上获得相同的电压。 当我说2.5V、实际上是1.6V 时、我记错了。 因此、一个是~0V、另一个是~1.6V、如果我翻转电缆、则会交替出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、解决了我的问题。 它实际上是系统的一个独立部分、向 USB 电力线反馈一个小电压、并且由于这个原因、充电器不加电。 在我修复电路的该部分后、它将非常完美地工作。