主题中讨论的其他器件:TUSB217、 TUSB216
我们有一个 USB 2.0设备到设备通信链路、该链路遇到了信号质量问题。 我们的设置如下所示。
板 A 具有 USB 2.0集线器。 在第一种配置中、通信链路从板 A 通过连接器连接到板 B、然后连接到电缆、再连接到板 C 和 D、其中有另一个集线器。 电缆长度从0.5m 到3m 不等。 请注意、所有电缆两端都是可分离的。
在第二种配置中、电缆中间还有一个板 E 和另一个 USB 2.0集线器。 在这种情况下、电缆的每侧为4m、中间为集线器、总距离为8m。
我们遇到了信号质量问题、尤其是较长的8m 电缆。
下面显示了采用8m 电缆的电路板 A、电路板 E 和电路板 D 上 USB 2.0高速信号的远端 USB 2.0眼图。 这些眼图是在集线器引脚上测得的。 第5眼图显示的电缆比我们看到的大多数电缆都差得多、但确实代表了异常糟糕的信号质量情况。
这是1m 电缆时远端眼图的样子。
如果我们使用 TUSB217打开眼图、您建议将它们放在哪里? 您认为我们可以提升所示的最差眼图、同时仍保持较短电缆长度的合规性吗?
谢谢、
Ethan