This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:借助 TUSB217改善4m USB 2.0高速电缆的信号质量裕度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891432/tusb217-q1-improve-signal-quality-margin-for-4m-usb-2-0-high-speed-cable-with-tusb217

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB217TUSB216

我们有一个 USB 2.0设备到设备通信链路、该链路遇到了信号质量问题。 我们的设置如下所示。

板 A 具有 USB 2.0集线器。 在第一种配置中、通信链路从板 A 通过连接器连接到板 B、然后连接到电缆、再连接到板 C 和 D、其中有另一个集线器。 电缆长度从0.5m 到3m 不等。 请注意、所有电缆两端都是可分离的。

在第二种配置中、电缆中间还有一个板 E 和另一个 USB 2.0集线器。 在这种情况下、电缆的每侧为4m、中间为集线器、总距离为8m。

我们遇到了信号质量问题、尤其是较长的8m 电缆。

下面显示了采用8m 电缆的电路板 A、电路板 E 和电路板 D 上 USB 2.0高速信号的远端 USB 2.0眼图。 这些眼图是在集线器引脚上测得的。 第5眼图显示的电缆比我们看到的大多数电缆都差得多、但确实代表了异常糟糕的信号质量情况。

这是1m 电缆时远端眼图的样子。

如果我们使用 TUSB217打开眼图、您建议将它们放在哪里? 您认为我们可以提升所示的最差眼图、同时仍保持较短电缆长度的合规性吗?  

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您能否重试发布您的某些图片未正确上传。 此外、如果您有设置的方框图、它将帮助我了解您正在执行的测试和您的应用。 通常、我们建议将 TUSB217放置在最靠近连接器的位置、或者放置在距离 USB 主机或集线器~4-5 m 的位置(取决于电缆的质量)。 放置 TUSB217时、使每侧长度被拆分一半也是可行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。 这是第一张图片、显示了我们的系统设置。  

    这是第二幅图像、显示了使用8m 电缆时系统中各个点的远端眼图。 最终眼图显示的电缆比正常电缆差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您似乎需要为应用配备两个 TUSB217、因为通过电路板 B 和 C 会产生大量损耗。您使用的 USB 集线器是否能够增加 USB 2 PHY 的驱动强度? 这在这里也可能有所帮助。

    另一条电缆似乎存在一个问题、即 DP 和 DM 之间存在较大的直流不平衡、导致眼图向下移动、此外还有大量损耗。 在本例中、您是否具有 SE DP 和 DM 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。  在这种情况下、您建议将2x TUSB217放置在何处? 我同意电路板 B 和 C 的损耗很大、我认为这主要是由于连接器不是真正的90欧姆差分连接器。 我们正在使用 Microchip 的 USB2517和 USB2512b 集线器、并且已将每个端口的驱动强度提高到+12%。

    我在最后一个眼图中没有单端波形。 我看到您的意思是整个眼图向下移动。 它在差分峰峰值测量中也有很多衰减。 我们认为、我们在电缆中看到的一些变化可能是由于在双绞线上只使用了编织屏蔽层而不是箔+编织层。 您可以确认这是否会影响信号质量/衰减? 我们的理论是、编织屏蔽覆盖范围可能因电缆而异、信号质量也会相应受到影响。  

    如果我们将 TUSB217放置在电路板 B 和电路板 C 上、您是否认为眼图会在电缆中间的电路板 E 上显著打开?

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我认为、尽可能靠近电路板 B 和电路板 C 放置肯定有助于提高信号完整性、并有可能使人眼张开。 我建议您查看 TUSB216和相关的 EVM。 TUSB216是我们最新的 USB 2转接驱动器、比 TUSB216具有更多的转接驱动功能。 我还会确保集线器自检也通过近端眼罩测试(直接在连接器处测量)。

    电缆的屏蔽肯定会影响电缆的信号完整性。 例如、非屏蔽电缆将执行一次、而不是屏蔽电缆。 我无法具体评论您使用的屏蔽类型、但它似乎有影响。 电缆的测量仪表也已显示为影响电缆的频率响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢你。 我购买了 TUSB217 EVM、并将了解这对您有何帮助。 TUSB216和 TUSB217似乎是采用不同封装的同一器件?

    感谢您对电缆的评论。 我们正与电缆制造商合作更换护罩、以添加箔片+编织物。 我认为这是值得询问的、因为您可能会定期处理高速信号质量详细信息、我不是线缆专家。  

    非常感谢您的帮助。 如果在使用 TUSB217 EVM 进行测试后有更多问题、我将继续关注此帖子。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    不可以、TUSB216是我们最新一代的 USB 2转接驱动器、其驱动能力比 TUSB217高。