This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:使用 TCA9800作为 I2C 电平位移、

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871931/tca9800-use-the-tca9800-as-the-i2c-level-shift

器件型号:TCA9800

大家好 、

我的客户希望使用 TCA9800作为 I2C 电平转换、但系统  有点 复杂。 他们希望使用红色 电路中的器件、如 下图所示。 请在 此处帮助检查风险吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否有关于彼此连接的器件的更多信息、例如它们的电源电压和 IO 特性(高和低输入和输出电平、输入泄漏电流或电阻等)? 您对此应用中 TCA9800的使用有何具体顾虑?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

     接口为 I2C、 电压为 CPU、PEX8796为1.8V I/O、其他为3.3V。 这里的风险是它们不是同一个电路板。 我们是否对   电路板 连接有一些经验? 如何 评估 其他 风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 TCA980x、B 侧无法连接到任何具有静态电压偏移的 I2C 开关/多路复用器/导通 FET 电平转换器/缓冲器或其他 TCA980x B 侧。

    我建议您在图中将 TCA980x 的 B 侧连接到图上半部分的 CPU。 对于连接到 PCA9545的部分、我建议将一个侧连接到开关、B 侧连接到 CPU。

    请确保满足每个 TCA980x 的电压规则。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -Bobby