This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:C1上的电压是多少

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874195/max3222e-what-is-the-voltage-across-c1

器件型号:MAX3222E

当 VCC = 3.3V 时、当 C1 = 0.1uF 时、C1两端的电压是多少?
同样、C2上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C1和 C2用作充电电容器或电荷泵的"飞跨电容器"。 这些引脚在电源电位和存储电位之间切换、以便为 V+和 V-上的存储电容器充电。 此技术文章提供了展示该过程的出色图像。  

    RS-232收发器的稳压电荷泵电路的工作原理

    如果您对本文有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

    [编辑]:格式化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric
    感谢您的回答。
    我阅读并理解了这篇文章。
    此致、
    Koji