This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:问题

Guru**** 2962120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, HD3SS213, TUSB212, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891529/hd3ss213-question

器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件:SN75DP130、 TUSB212、 TUSB1064、 TUSB564

各位专家:

我有疑问。  HD3SS213可以很好地与转接驱动器配合使用、例如 TUSB212或 SN75DP130? 我不认为它有任何疑虑、但我想征求您的意见。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    您必须查看应用是直流耦合还是交流耦合应用。 对于直流耦合应用、共模电压是多少?该特定的共模电压是否满足 HD3SS213共模电压要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    这是信号链。


    [源:aux]-[交流耦合电容]-[SN75DP130]-[HD3SS213]-(电缆)-[HD3SS213]-[交流耦合电容]-[灌电流]


    [源]-[交流耦合电容]-[SN75DP130]-[交流耦合电容]-[HD3SS213]-(电缆)-[HD3SS213]-[交流耦合电容]-[灌电流]

    对于 AUX 线路、它是否正常工作?

    对于端口、我认为它可以正常工作。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    请在拉电流和灌电流连接的方框图下方。 他们为什么需要使用 DP130? 他们可以使用 DP142吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    客户使用 HD3SS213进行 Type-C 连接器旋转。 请参阅随附的文件。 客户希望使用 HD3SS213、因为客户已使用它其他项目。 您是否会检查随附的文件是否能正常工作?

    HD3SS213问题(03302020).pptx

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    我看不到他们如何使用 HD3SS213来支持 C 型旋转、您是否会提供详细的连接?

    对于源端、为什么不使用 TUSB546/TUSB1046;对于接收端、为什么不使用 TUSB564/TUSB1064? 这将线性转接驱动器和 Type-C 多路复用器组合在一个芯片中、从而减小布板空间。  

    请注意、灌电流必须能够支持分配 E Alt 模式才能符合规格。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    如果客户选择 TUSB564、则客户能够移除 DP 转接驱动器(SN75DP130)? 我想客户可以使用数据表中图36的一个案例。 在这种情况下、需要 PD 控制器、对吧? 如果是、您会建议推荐器件吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    是的、如果使用 TUSB564、则可以同时移除 DP130和 HD3SS213。 源端的 TUSB546情况相同、可以移除 DP130和 HD3SS213。  

    对于 PD 控制器、它们可以使用 TPS6598x 系列。

    谢谢

    David