This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410技术支持

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874168/ds250df410-ds250df410-technical-support

器件型号:DS250DF410

大家好、

我们在使用 DS250DF410时遇到了问题、详情如下:

目前、我们可以锁定 CDR、但无法接收接收结束日期

在这种情况下、您能给我一些建议吗? 我上传原理图和寄存器

但愿你能帮帮我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    我将原理图添加如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面输入的数据。

    • 0x18[6:4]被设置为 b000以强制除以1。 为了使该写入生效、但是0x09[2]必须设置为1
    • 更正了0x60到0x63的值
      • 0x60 = 0x74、0x61 = 0xC0、0x62 = 0x74、0x63 = 0xC0
    • 请参阅以下写入序列 以启用 PRBS 校验器和读取 PRBS 校验器计数

    表。 寄存器写入以启用 PRBS 校验器

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    0D

    00

    80

    打开解串器

    2.

    通道

    写入

    79

    40

    40

    设置 PRBS_CHkr_en=1

    3.

    通道

    写入

    30

    00

    08

    设置 PRBS_en_DIG_clk=0以禁用数字时钟

    4.

    通道

    写入

    30

    08

    08

    设置 PRBS_en_DIG_clk=1以启用数字时钟

    5.

    通道

    写入

    30

    10.

    10.

    强制重新加载 PRBS 校验器种子

    6.

    通道

    写入

    30

    00

    10.

    撤消 PRBS 的强制重新加载

    校验器种子

    7.

    通道

    写入

    82.

    40

    40

    复位 PRBS 计数器

    8.

    通道

    写入

    82.

    00

    40

    取消复位 PRBS 计数器

    9.

    通道

    主机 IRQ

    01

    读取 PRBS 状态:REG_0x01[6]:PRBS 模式极性检测

    1'b0:检测到的极性未反转

    1'b1:检测到的极性反转

    REG_0x01[4]:检测到 PRBS 序列

    1'b1:检测到模式

    1'b0:未检测到模式 Reg_0x01[3:1]:PRBS 检测结果

    3'b000:PRBS7

    3'b001:PRBS9

    3'b010:PRBS11

    3'b011:PRBS15

    3'B100:PRBS23

    3'B101:PRBS31

    3'B110:PRBS58

    3'B111:PRBS63

    表。 寄存器写入以读取 PRBS 校验器错误计数

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    82.

    80

    80

    冻结当前错误计数器

    2.

    通道

    主机 IRQ

    83.

    REG_0x83[2:0]=

    PRBS_ERR_cnt[10:8]

    3.

    通道

    主机 IRQ

    84

    REG_0x84[7:0]=

    PRBS_ERR_cnt[7:0]

    4.

    总误差计数=((REG_0x83和0x03)<< 8)| REG_0x84

    5.

    通道

    写入

    82.

    00

    80

    取消冻结 PRBS 错误计数器

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了原理图、没有发现任何问题。 我假设一个有效的25MHz 时钟信号被馈送到 CAL_CLK_IN。

    此致、

    罗德里戈