请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 各位专家、您好!
我的客户想知道我们是否可以如下图所示的信道交换输入信号。 从输入中更改 TX1和 TX2。 TX2输入应连接到引脚1和 PIN2。 TX2输出最初应连接到引脚30和引脚29。
现在、他们希望更改 TX2输入应连接到引脚4和引脚5。 TX2输出应连接到引脚27和引脚26。 HDMI 信号是否仍然正常工作?
原始
现在
此致、
Ann Lien