This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A ibis 文件不具有系列模型

Guru**** 2756435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, PCA9546A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899550/tca9546a-tca9546a-ibis-file-doesn-t-have-series-model

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: PCA9546APCA9306

由于 TCA9546A 是 SMBus 开关、因此在 ibis 文件中应有一个串联模型。

该串联模型将是输入引脚和输出引脚之间的连接、就像 PCA9546A 一样。

TI 是否有 TCA9546A 的更新模型? 或者您有没有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    遗憾的是、看起来 TI.com 上最新的 ibis 文件不包含系列模型数据。 您可能能够使用 PCA9306的模型、该模型使用类似的内部导通 FET 架构进行仿真。 请告诉我这是否适用于您的应用。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢 您的快速响应。

    那么、我可以将 PCA9306的内部导通 FET 用于 TCA9546的 CLK 和数据、对吧?

    因为我在 PCA9306 ibis 文件中只找到了 CLK 和数据的内部传递 FET。

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、两个器件之间的导通 FET 模型将相似、以模拟 SDA 和 SCL 直通行为。 PCA9306上的其他引脚为电源和使能引脚、因此该类型的模型不适用于这些引脚。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的讲解。

    我从测试中得到了一个问题、  

    由于 PCA9306是 电压电平转换器、因此该行为属于串联模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Klaus、

    系列模型应该起作用。 您是否发现任何问题?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    我们将看到电压漂移、可能是3V 至2.8V 或其他一些东西。

    因此、我们要检查相关行为是否在串联模型中。 电阻器相同时的电流。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    该模型将有效地显示内部 FET 开关的 RDS (ON)、因此根据负载电流(上拉电阻和下拉驱动器强度的函数)、开关将导致一些压降。  (压降将是负载电流乘以 FET 电阻。)

    此致、
    最大