This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:加电后几分钟内显示信号丢失

Guru**** 2755195 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871549/tfp410-display-signal-lost-within-minutes-of-power-up

器件型号:TFP410

我在使用 TFP410时遇到了一些问题。  当使用某些芯片时、某些显示屏在上电后的3分钟内会出现信号丢失。 屏幕将为黑色、然后信号正常、信号将来将正常。

我测量了一些信号、发现输出数据(TX2+)和线路同步(__LW_AT__HSYNC)在信号丢失时将移动(大约40ns)。

下面是示波器图片。 黄色的是 HSYNC、紫色的是 TX2 +。

我怀疑这种位移会导致显示屏失去信号。 哪些情况会导致该信号位移、如何避免该信号位移?
这种现象还有其他原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    HSYNC 是否在视频处理器的 TFP410输入端移位? 如果是、则可能是导致问题的原因。 TFP410只是一个电桥、因此如果输入发生移位、则输出会发生移位。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确定 HSYNC 没有移位。  

    我在我的主板上做了这个实验。 交换两个 HDMI TP410后、其中一个不会丢失、一个丢失、另一个信号不变。 最后、交换两个 TP410后、原始正常 HDMI 信号开始丢失信号、另一个信号丢失 HDMI 变为正常。 仅交换 TFP410芯片后、该现象仍然发生在 TFP410之后。

    所以我想知道这个芯片中是否有任何不一致、或者是否有任何设置未正确设置、这会导致芯片在不稳定状态下工作。

    谢谢你

    此致、

    尹浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    如何测量 TFP410输出端的 HSYNC? 您是否有解码 TMDS 通道的方法?  

    此外、为了澄清一点、您是否在信号丢失时或仅在输出时看到了 TFP410输入端的 HSYNC 漂移40ns?  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有查看 TMDS 通道。 我看到示波器上的一组数据信号发生了变化、就像我之前发送的示波器图片一样。 此时刻对应于图像为黑色的时刻。

    我给 TFP410的 HSYNC 信号没有转换。
    一般情况下。 我在 TFP410输出的数据上方看到信号发生了变化。 信号偏移的这一时刻与显示屏空白的时刻相对应。 我不确定输出同步代码是否已移动。 我认为信号移动是一个怀疑点。

    此致,

    尹浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    好的、我想我理解。 您在输入移位中看不到 HSYNC、但当问题发生时、您会看到输出数据(TX2)相对于输入 HSYNC 发生移位、对吧?  

    您是否检查过在显示屏空白时 VSYNC 和 DE 信号是否有差异?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,你明白了。

    当显示空白,Hsync Vsync 和 DE 未移位,输出数据相对于输入 Hsync(和 Vsync,和 DE,)进行移位时、我已检查该参数。

    有些芯片会导致黑屏。 我更换了芯片、发现显示屏的黑屏与 TFP410一致。

    我发现它与温度有关。 每次这些芯片达到特定温度时、显示屏将显示黑色(然后显示正常)。 有一个芯片在35度处显示空白。 我尝试更改了温升速度。 在大约35度时、显示屏为空白。

    此致、

    尹浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这听起来就像是这些芯片的质量问题。 您能为我确认以下内容吗?

    工作频率是多少? 您是否能够更改频率以查看这是否也会影响问题?

    2.您使用的电缆长度是多少? 如果您使用较短的电缆长度、您是否经常看到此问题?  

    3.您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享您的原理图和布局?

    4.换用设备时,即使在改变温度后,良好的设备是否仍能保持信号?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I.K. 感谢你的答复。

    1. 148.5MHz,1080p60。 我不 更改频率。

    2. 我尝试了一条短而高质量的 HDMI 电缆, 但仍然出现此问题。

    我会向您发送一些图片。

    4、是的、良好的装置即使在改变温度后也始终保持信号。

    此致、

    尹浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢、我收到了您的文件。 我还有一些后续问题:

    看起来您使用的是 I2C 接口。 当显示空白时、您能否为良好的装置和装置提供设备的寄存器转储?  

    2.您能否确认 HDMI 仅为视频(无音频)?

    3.您是否在加电时为器件提供了适当的复位(在加电期间 ISEL/RST#为低电平、然后在加电稳定后置为高电平)?  

    4.当显示屏空白时,您是否注意到输入时钟有任何差异? 输出时钟怎么样?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我只将0Xbf 发送到0x08。

    HDMI 仅用于视频。

    我提供了一个3秒的复位。

    输入时钟和输出时钟没有改变。

    此致,

    尹浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I.K.

    今天我进行了测试。 当复位接地且 SCL 连接至高电平时、当未使用 IIC 模式时、显示屏不会显示黑色。

    我们的 IIC 配置是否有问题?

    此致,

    银豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinhao、

    这可能是因为您没有为具有与 I2C 相关的 ISEL/RST#的器件提供正确的复位(请参阅数据表的第7.4.4节)。

    但是、我看不到您将 I2C 用于该器件的观点。 人们使用 I2C 的主要原因是在其源不提供 DE 信号时使用 DE 发生器。 由于您的源有一个 DE 信号、因此您不需要 DE 发生器、也不需要 I2C、因为其他所有器件都是引脚可配置的。 我建议您将 ISEL 接地以禁用 I2C。

    此致、

    I.K.