This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:EQ 关闭时的 EQ 增益设置

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882247/ds25cp102-eq-gain-when-eq-off-setting

器件型号:DS25CP102

大家好、

我的客户在使用  DS25CP102的系统中有时会遇到 CRC 错误。  我在检查他们的板时看不到任何奇怪的东西。 由于错误通常在接收到特定图形的信号时发生、因此可能是由过度均衡引起的。

然后我有一些问题。

1.您能否检查 DS25CP102是否具有弱 EQ 增益、即使在 EQ 关闭状态下也是如此?

2.增加 DS25CP102 接收信号的损耗是否是个好主意? 我想尝试找出此问题的原因。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    1-请注意数据表的图14和15。 在 EQ 关闭的情况下、电源和数据速率范围内的最大抖动为20ps。 在最高数据速率下- 4Gbps -抖动约为80mUI、可忽略不计。  

    2 -请注意、传入信号眼图可能已关闭、然后器件应用 EQ 增益传递函数。 因此、只要信号损耗特性与测试通道损耗特性表中记录的特性相同、我们就应该能够均衡传入信号。

    您注意到当接收到特定图形的信号时会发生 CRC 错误。 您能在出现错误时指定图案详细信息吗?

    此致、Nasser