This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:"每个电源引脚的功耗"部分是什么?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874109/tfp410-what-is-the-power-consumption-per-power-pin-section

器件型号:TFP410

"每个电源引脚的功耗是多少"部分:

DVDD

PVDD

TVDD  

尤其是 Tvdd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    以下是165MHz 下表征数据中在整个温度范围内的最大电流和最坏情况模式:

    DVDD: 54.23mA

    PVDD:129.03mA

    TVDD:79.94mA

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供相关信息。

    你确定吗?  

    在我看来、考虑到 PVdd 引脚的功能、只是 PLL 应该具有的功能

    电流消耗最低、它只有一个引脚。 但您可以看到它的最高值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的、我确定。 有4个报告显示了相同的相关性。

    此致、

    I.K.