This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:执行 ESD 测试后出现通信错误

Guru**** 2597825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871526/ds90lv049-communication-error-after-doing-esd-test

器件型号:DS90LV049

您好、专家、

我的客户在执行 ESD 测试后遇到通信错误问题。

e2e.ti.com/.../LVDSIC.xlsx

在断电/通电之前、此行为一直保持不变。 它看起来是锁存器。

客户认为 ESD 来自9引脚。

Q1、您能告诉我这种行为的原因吗?

Q2、您能否为9引脚和16引脚输入电路提供等效电路图?

Q3、请告诉我针对9引脚/16引脚的建议终止方法。

        电流条件

       /EN 下拉电阻为1k Ω。 如果 它们将下拉电阻器更改为0欧姆、 则有所改进。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的 ESD 测试?  它们是否注意到 ESD 测试前后的电源电流变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    您能否提供有关 ESD 测试的更多详细信息? 他们是如何执行此测试的?

    A1、如果输出保持高电平、这必须意味着 EN 不是高电平、/EN 不是低电平。 当问题发生时、他们是否测量了这些引脚上的电压?  

    A2、我们无法提供 9引脚和16引脚输入电路的等效电路图。

    A3、我建议 EVM 使用相同的端接方案: http://www.ti.com/lit/ug/snlu195/snlu195.pdf 、因此使用0 Ω 下拉电阻器。  

    当您使用0欧姆下拉电阻"有所改进"时、您意味着他们不再看到问题了吗?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    ESD 测试是帧 GND 的+\\-7.5kHz~+/-4kV

    问题

    请提供以下信息、

    -  是否有用于9/16引脚的保护二极管?

    - 是否有9/16引脚的内部下拉/上拉电阻器?

    -是 CMOS 输入吗?

    关于 Q3

    以下理解是否正确?

    强制低电平:0欧姆下拉。

    通过输入信号使能控制器件:以10koohm 上拉至 Vcc (漏极开路)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K-San:

    请支持我的问题吗?

    我需要在1月20日之前回答

    此外、客户想知道 使用0欧姆下拉电阻更强 ESD 的原因。 您能  通过器件内部电路对此进行解释吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    这是一个旧器件、继承自 National、因此遗憾的是、我在内部电路上没有任何信息。 但是、数据表确实指出两个引脚上都存在内部下拉电流源。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K.

    客户 不能相信 TI 没有大规模生产产品的内部电路信息...

    客户请求如下、

    如果 我们找不到此信息、请检查 有关钳位二极管 和下拉电流源的测量结果。

    请提供支持吗? 此问题发生在客户批量生产阶段。 他们需要紧急支持。 请帮帮我们。

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    从 EN 信号到 GND 有一个用于 ESD 保护的内部二极管。 连接需要很大的电流、因此对于1k 电阻器、它似乎存在锁存问题、并导致通信错误。 这就是为什么0欧姆更好的原因。

    我们针对钳位二极管的唯一测量信息是数据表中的 VCL 规格:-18mA @-0.6V。

    此致、

    I.K.