This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31和 DS26C31之间的差异

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874232/am26c31-difference-between-am26c31-and-ds26c31

器件型号:AM26C31

尊敬的团队:  

目前、我的客户正在使用 DS26C31、他们正尝试因价格问题而更改为 AM26C31。 但它有问题。  

输入信号   

-Ch1输入1A:0至300kHz 脉冲信号  

- Ch2输入2A:输入1A 信号每1k 脉冲1个脉冲  

 DS26C31 Ch2的输出时序稳定、但 AM26C31 CH2的输出时序不稳定。 因此、在他们的测试设备上、一段时间内会出现一次错误。

我认为通道之间似乎存在干扰。 是否有任何通道间干扰规格?  

在数据表中、我找不到明显的差异。 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    该器件未指定通道间串扰、并且我不知道任何相关问题。  您能告诉我们有关您的客户看到的错误的更多信息吗?  他们是否看到通道2的输出上的切换与通道1上的切换一致?  在通道2的输入端是否观察到任何问题? 出现问题时、是否可以在示波器上捕获通道2的输入和输出(理想情况下也捕获通道1的信号)、以便我们可以查看波形?  此外、是否可以共享显示接口电路的原理图?

    此致、
    最大