This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:用作单端 ESD 保护器件

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892957/tpd1e05u06-used-as-single-ended-esd-protection-device

器件型号:TPD1E05U06
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

下午好!

数据表显示了该器件用于差分 ESD 保护的用法、但似乎它也可用于4个单端信号。 这是否有任何问题? 是否有任何会导致问题的内部耦合?

谢谢、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    TPD1E05U06是一款单通道器件、此器件还采用一个封装来保护4条线路、即 TPD4E05U06。 这两个器件都位于同一数据表中。

    关于您的问题、该器件可用于4个单端信号。 每个通道独立于器件中的其他通道、并将为每个通道提供相同的保护。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles