This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无链接、FLP 脉冲的内容不断变化。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888832/no-linking-content-of-flp-pulses-constantly-changing

器件型号:DP83848Q-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ProfibusDP83848I

大家好、我正在尝试使用电路板上的 M12 Profinet 连接器实现10/100 Mb/s 以太网。

这是我的第二组 PCB。 在第一组中、RMII 信号上的电平转换存在问题。 现在 、我有了 RMII 和 MDIO。 我通过将 BMCR 上的环回位设置为 ON 来测试这一点、然后发送和接收一个帧。

PHY 及其所有原理图都保持不变。

出于某种原因、我无法将其链接到另一个器件。  我也测试了较旧版本的电路板、没有链接。

下面是 phy 的原理图:

这是磁性元件和连接器的原理图

我先用热气焊台焊接 DAP、然后用显微镜下的焊铁连接所有引脚。  

我根据数据表将 LED 焊接到 AN0引脚、以调试链接。

这不会影响我的自动协商自举、因为 AN0引脚默认设置为1。 在我的案例中、它未连接。

在 M12连接器(外部环回)上安装 TX+到 RX+和 TX-到 RX-的跳线时、LED 亮起、表示已建立链路。

当我使用 Profibus 电缆和 RJ45交叉适配器将电路板连接到我的笔记本电脑时、链路未建立。 指示灯不会亮起,以太网适配器显示电缆已拔下。

从 PC 上断开电路板连接后、我将示波器连接到电路板上 M12连接器的 TX+和 TX-引脚。

我看到正的快速链路脉冲、但它不会持续发送相同的消息。 它真的很凌乱、而且不断变化。

下面是示波器视图的视频:

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20200315_5F00_203354.mp4

我都不知道在哪里调试。 请看一下原理图。 我不能在那里发现错误。

我还有其中一个波形表 DP83848I 模块。 当我给它通电并将它连接到我的笔记本电脑时、我会获得链路提示。 具有或不具有交叉适配器。

下面是该模块的原理图。

e2e.ti.com/.../DP83848_2D00_Ethernet_2D00_Board_2D00_Schematic.pdf

如果需要、我可以从这里进行测量。

提前感谢您、

Jani Järvenpää í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 RBias 上的电压、它的电压为1.18v。

    PFBOut 处的测量电压也为1.72v

    测量是在电路板加电时完成的、没有连接到 M12连接器。

    此外、还测量到3.3V 电源轨上的电压不会下降、电源似乎不是问题。

    有什么建议我可以衡量什么?

    我可以发布寄存器内容吗?

    -Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    您的几个图片链接已损坏、我无法查看它们。 您可以再次发送这些图像吗? 我还需要更多时间来查看此查询。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、

    感谢您的回答。

    我修复了原始帖子上的链接。

    -Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    您能否先查看原理图和布局指南以确保满足 TI 有关使用该器件进行设计的建议?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了设计和建议、以下是我的想法:

    MDI

    原理图正确、布局正常、但49.9欧姆电阻器放置在变压器附近、而不是靠近 PHY。

    我不使用 RJ45连接器、电缆上未使用的对无法通过75欧姆电阻端接。

     

    电源滤波

    VDD 引脚的焊盘附近有0.1µ μ F 陶瓷 SMD 电容器、3.3V 电压下有一个靠近物理层的10µ μ F 大容量电容器。 无0 Ω 重置电阻或铁氧体磁珠。


    电源反馈电源

    这似乎是我的设计中最大的差异。  我只有一个10µ μ F 的陶瓷电容、并且缺少0.1µ μ F 的电容器。 我应该10µ 按照建议将 μ F 电容器更改为钽电容器、并为0.1µ PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2添加 μ F 电容器

     

    RMII

    在我的设计中、RMII 线路中的串联电阻为33欧姆、建议为50欧姆。  迹线的长度匹配。 在我的情况下、这不是问题、这不应影响链接。

     

    外部振荡器

    在我的设计中、串联电阻后没有下拉电阻器。

     

    PCB 层堆叠

    我的 PCB 是4层、堆叠为

    信号

    接地

    -VCC

    信号

     

    磁性元件

    我使用的变压器不在推荐列表中。 好的一点是、列出的变压器可以在相同的封装中使用。

     

    我认为、在对 DAP 进行回流处理时、PHY 可能由于发热而受损。 我认为我应该尝试更换它、并且只焊接引脚而不使用热空气。 数据表中的"芯片连接焊盘"提供了散热。

    -Jani

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    如果您也能够更换 PHY、请告诉我您是否仍然遇到问题。 如果是、我们可以查看故障排除列表中的项目、并查看这些项目是否也导致了问题。

    谢谢、

    Cecilia