This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:泄漏电流检测

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898266/tvs1401-leakage-current-quetsion

器件型号:TVS1401

大家好、

我的客户正在考虑在 PLC AI 应用中使用 TVS1401、泄漏电流将影响系统的精度。 我们可以在14V 反向工作电压下找到泄漏电流图、但在实际操作中、TVS 上的工作电压低于大约4V。

我的客户想知道是否有泄漏电流图、工作电压为4V? 泄漏电流应该更小、对吧?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对于该器件、我们没有显示具有4V 工作电压的上述信息的表格、但您是正确的。 随着工作电压的降低、泄漏电流也会降低。 对于 TVS1401、4V 下的泄漏电流将处于 PA 范围内。

    我想问、为什么为这个4V 应用选择 TVS1401?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    下面是采用比例式拓扑的 RTD 应用的前端图、因此在正常工作条件下、最大值为 TVS 上的电压约为4V、我想知道 TVS 泄漏电流用于计算系统精度。

    客户不希望为 RP1使用大尺寸电阻器、因此我们选择了 TVS1401、并使用 R1和 ADC 内部保护二极管来吸收其余的过载能量。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的解释! 如果您有任何其他问题、请随时发布一个新的线程、标记有问题的器件。

    此致、

    Andy Robles