This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410是否可用于3G 数据速率应用?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS25BR110, DS25BR440, SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873726/ds100br410-could-ds100br410-be-used-in-3g-data-rate-application

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件: DS25BR110DS25BR440SN65LVCP408

您好!

我的应用需要使用4通道转接驱动器、数据速率为3Gbps。 DS100BR410是否可在此处使用? 或任何其他建议?

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    是的、可以使用 DS100BR410。  请记住、该器件使用交流耦合来提供输入和输出信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    谢谢。 但它会给仅交流耦合接口带来问题。 即源端不包含直流平衡协议。 因此、为了避免长零或长一数据、需要使用直流耦合接口。 在这种情况下、我们是否仍可以使用 DS100BR410?

    谢谢!

    -落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接通过电子邮件工作-建议多种不同的 LVDS 类型器件以支持直流耦合接口。

    DS25BR110

    DS25BR440

    SN65LVCP408

    Lee