This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:合规性测试失败

Guru**** 2911920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890053/dp83825i-compliance-test-fail

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825EVM

我的客户因电压电平故障的合规性测试而遇到困难、如附件所示。

请建议如何解决?

e2e.ti.com/.../100Base_2D00_TX-compliance-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请分享 TI 的评估结果。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    以下是我们合规性测试说明和结果的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/snla266/snla266.pdf

    最棒的

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia、您连接了错误的 PID。 我询问的是 DP83825I。

    Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查附加的文件。  这与 TI 参考 EVM 上的结果类似。

    请建议如何解决?

    e2e.ti.com/.../DP8325_5F00_TI_5F00_EVA-Bord.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    您是否有该设计的原理图? 您未使用 DP83825EVM、对吧?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个文件。  一个是客户自己的设计、另一个结果是 TI DP83825I EVM 结果。

    我们面临着同样的结果。 我们可能必须调整某个寄存器设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hironori

    是的、这可能是一种可能性。 您可以共享两个板的寄存器设置吗? 您还能确认是否在1%容差下使用了正确的 RBIAS 值?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大于100 Base 标准 MDI (测试模式5)

    >           寄存器0x001F = 0x8000 //复位 PHY

    >           寄存器0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程为100Base-TX 模式

    >           寄存器0x0010 = 0x5008 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式

    >           寄存器0x0009 = 0xBB00 //测试模式5

    >           寄存器0x0025 = 0x0480 //所有通道的输出测试模式

    RBIAS 为1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能读取所有值吗? 我想回顾所有寄存器、尤其是寄存器0x0403。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、仅客户控制测试寄存器。 就这些。

    我无法从数据表寄存器映射中找到0x0403。  您在寻找什么?

    请指定您想要查看的特殊寄存器。  我的客户刚刚应用了 TI 的 EVM、它以附加波形的形式出现故障。

    任何建议,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您只写入了上面提到的那些寄存器、但是、您是否能够读取所有寄存器? 寄存器0x0403应有助于线路驱动器电压摆幅、从而帮助您解决合规性故障。

    谢谢、

    Cecilia