This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:什么会影响 ESD 能力?

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879926/tpd7s019-what-will-influence-esd-ability

器件型号:TPD7S019

您好!

客户使用 TPD7S019-15替换 Onsemi CM2009-02QR、并测试 VGA 引脚 DB15上的±3.5KV 接触 ESD。

但他们发现使用 TPD7S019-15的机器出现黑屏或崩溃。 复位后、它们会再次工作。

您对它为什么如此行事有什么想法吗?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    是否使用 PIN 15进行该测试,然后屏幕变为黑屏?  

    我以前没有遇到此问题、CM2009-02QR 是否有相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    此器件的专家位于中国、因此请预计他们的响应会延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    是否使用 PIN 15进行该测试,然后屏幕变为黑屏?  

    我以前没有遇到此问题、CM2009-02QR 是否有相同的问题?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我将首先以 TI 政策的形式结束此主题,如果您仍有疑问,请联系。 再次打开、谢谢!